This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22996H-Q1:并行配置

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22996H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481344/tps22996h-q1-parallel-configuration

器件型号:TPS22996H-Q1

工具与软件:

我们是否可以 按照以下 TPS22968x-Q1示例配置所示为 TPS22996H-Q1 IC 进行并行配置 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anirudha、您好!

    是的、对于此 TPS22996H-Q1、也采用类似的并行操作。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、您好!

      根据 TPS22968x-Q1的并联配置、一个 CT 电容器足以 同时用于 CT1和 CT2以实现压摆率控制。

      同样、请说明如何 针对 RT1和 RT2对 TPS22996H-Q1 IC 进行并行配置。

      我可以使用单个电阻器 RT 吗、或者我是否需要为 RT1和 RT2使用两个电阻器?

      请使用下面随附的应用图表进行说明:

       

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anirudha、您好!

    您可以连接单个 RT。 计算 RT 时、请确保对两个 ON 引脚的电流求和。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、您好!

        如果您能提供电路设计示例和所需1000us 压摆率的计算、我将不胜感激。 "ON"引脚应自然拉至高电平、即输出应正常开启。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anirudha、您好!

    请在数据表中查找以下部分来计算上升时间。

    最后一个等式、您可以找到 RT 值。

    谢谢  

    Amrit