This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25308:申请进行 BQ25308原理图审阅

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473690/bq25308-request-for-bq25308-schematic-review

器件型号:BQ25308

工具与软件:

您好、TI 专家

客户申请使用 BQ25308进行原理图审阅。

[规格]

-输入电压:5V 直流

-电池电压: 4.2Vdc / 1A 或更多

-降压转换器输出: 4Vdc

q1)是否有任何问题?  是否有要修改或添加的内容?

Q2)、 我要尝试设置电流。 当我把它设置为1A 到40.2K 欧姆(位置: r4)时,我想知道当它进入 CC 部分时电流是否会低于63mA。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在解决此问题、我们将很快回复您。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning

    我什么时候可以收到回复?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      因为今天是美国联邦假日、我们将在明天开展工作。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)原理图似乎没有明显的问题。 请仔细检查 EVM 设计。

    2) 2)参考 图8-1。 电池充电曲线、充电电流将从快速充电电流设置降低。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning

    客户已根据响应创建了最终电路。

    [规格]
    1.适配器输入:USB Type-C、5V/2A

    2.(电池)输入:3.2V ~ 4.2V

    3.(电池)电流容量:3200mhA

    4、电池充电电压10%余量:4.15V

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:  

    请查看我的以下评论。  

    -我看到在最终原理图中添加了电源路径的更改。 虽然数据表中的图9-7显示了这种用例、但我们正在尝试消除这种情况。 不建议在该器件上将 PowerPath 连接到 PMID 引脚。 相反、建议将 VSYS 连接到 VBUS 并添加一个外部反向阻断 FET。  

    -最新的原理图没有显示 TS 上的电阻器选择,所以我无法验证它是否可以接受。  

    -由于 POL 引脚已连接到 GND /EN 引脚、因此需要拉至逻辑高电平、才能使用 BQ25308启用充电。

    除了这些注释、原理图的其余部分看起来是正常的。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    我根据客户的意见修改了电路。

    Garrett 说)我看到有一处更改、即在最终原理图中添加电源路径。 虽然数据表中的图9-7显示了这种用例、但我们正在尝试消除这种情况。 不建议在该器件上将 PowerPath 连接到 PMID 引脚。 相反、建议将 VSYS 连接到 VBUS 并添加一个外部反向阻断 FET。  

    → 添加反向二极管(50V/5A/SMA)

    Garrett 说) 最新的原理图没有显示 TS 上的电阻器选择、因此我无法验证 它是否可以接受。  

    → 添加 NTC 电路

    Garrett) 进行了澄清、因为 POL 引脚已连接到 GND /EN 引脚、需要将其拉至逻辑高电平、以启用使用 BQ25308进行充电。

    →Δ R DNP

    请查看所附的修改后的电路。

    e2e.ti.com/.../6521.Schematics.pdf

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来不错。 请验证电路板上的定制设计以进行确认。

    谢谢!

    宁。