This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:原理图审阅

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477767/tps922055-schematic-review

器件型号:TPS922055

工具与软件:

尊敬的 TI-:

我正在写信请求对我的设计进行审核。 项目规格如下:

  • LED 驱动器将驱动3个 LED @0.7A、串联(3*LED Vf = 3*12V)。
  • VCC = 48V
  • 开关频率= 100KHz

EN 将连接到 PWM 信号、ADIM/HD 将通过10k Ω 上拉。 FAULT 保持悬空。
PGND 和 GND 与0欧姆电阻器连接。

问题:

  • UVP 电路是否需要进行调整?
  • 在故障情况下、内部 LDO 会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niccolini:

    很抱歉、我今天要参加一整天的会议。 我明天会给你答复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven Li、您好!

    如果您能回复我的帖子、我将非常高兴。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niccolini:

    很抱歉迟到了。 我将接管本例。 请让我回顾一下,我会在明天结束前回复您。 感谢您的理解!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niccolimi:

    首先、针对您的问题:

    (1) Pls 有关如何设计 UVP 电阻器的信息、请参阅此常见问题解答。  

    (2)在故障情况下、请参阅有关行为的表7-3。 我不确定您对 LDO 行为的理解是什么意思。 您是否会担心 Vcc 电压或 Vcc 引脚状态?

    原理图审阅:

    对于 CSP、CSN 设计、请参阅以下常见问题解答并相应地更新您的原理图:

    如果您不需要故障引脚、请参阅以下内容:

    BTW、您能告诉我您的应用是什么吗? 它用于何处? 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的卢西亚:

    感谢您的答复。

    在故障情况下、请参阅有关行为的表7-3。 我不确定您对 LDO 行为的理解是什么意思。 您是否会担心 Vcc 电压或 Vcc 引脚状态?[/QUOD]

    至于 VCC 电压的行为知道发生故障时、VCC 电压是否驱动器保证 被禁用(在我的原理图中、我在 VCC 上连接了一个"status"LED)。

    [报价 userid="484027" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477767/tps922055-schematic-review/5691062 #5691062"]

    对于 CSP、CSN 设计、请参阅以下常见问题解答并相应地更新您的原理图:

    [报价]

    好的、我将 R6值更 改为100 Ω、将 C10更 改为1nF。

    BTW、您能告诉我您的申请是什么吗? 它用于何处? 谢谢!

    我所在的公司正在开发将插入工业机器的电路板(由 TPS922055驱动的3个板载 LED)、用于照亮产品并对对对产品执行的流程进行质量测试。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niccolimi:

    如果我理解正确、您是否要使用上拉电阻器而不是外部电源将 FAULT 引脚上拉至 Vcc 引脚? 因此、这就是您想知道 Vcc 电压状态的原因。

    感谢您分享有关项目背景的有用信息。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、在我关于 VCC 引脚的原理图中、我连接了一个 LED 和1k Ω 电阻器、以便在 TPS922055工作时获得可见的反馈。 我的问题是:如果 TPS922055检测到故障、则 LED 将熄灭??

    Francesco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Francesco:

    您可以连接 VCC 上的"status"LED 来指示故障。 以及器件是否将停止开关取决于不同的故障行为、但内部 LDO 仍然可以工作、这意味着 Vcc 的典型值为5.15V。 但是、请注意下面所示的内部 LDO 输出电流限制。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚