This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171:LM5171-Q1最大控制带宽度

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171-Q1, LM5171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482059/lm5171-lm5171-q1-maximum-control-band-width

器件型号:LM5171

工具与软件:

尊敬的 Feng:

我对 LM5171-Q1 IC 的最大控制频带宽度有疑问。 经验法则是开关频率的五分之一到十分之一、即首选带宽范围为10kHz 至20kHz、开关频率为100kHz。 此外、TI 建议对 LM5171-Q1 IC 交叉频率为16kHz。

根据上文所述、我们可以为 LM5171-Q1电流环路设置的最大带宽度是多少、我们是否可以在考虑100kHz 开关频率的情况下使用最大20kHz 的带宽度进行设计。 我们正在尝试增加带宽、以改善瞬态响应。

此致

Rayees K.E.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    请遵循 LM5171设计计算器中的建议带宽。

    您可以在降压模式下扩展电流环路交叉频率。 请参阅 开关电源的平均电流模式控制

    您还可以扩展电压环路 交叉频率。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您发送编修。 我们的转换器主要工作在升压模式下、无论是在升压模式下还是在电压模式下、我们都可以使用更高的穿越频率。我们有兴趣知道、LM5171-Q1控制器端存在任何限制、电压模式我还了解穿越频率应比 RHP 零点低1/5。

    此致

    Rayees K.E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    建议不要在升压模式下超出建议的电流环路交叉频率。

    电压环路的交叉频率应比 RHP 零点低1/5。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的澄清。

    此致

    Rayees K.E.