This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56837H:适用于 USB-C PD 和最大功率的解决方案 19V 输入时的输出电压

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56837H, LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467615/tps56837h-solution-for-usb-c-pd-and-max-output-voltage-at-19v-input

器件型号:TPS56837H
主题中讨论的其他器件: LM3489

工具与软件:

您好!  

最大值是多少  如果 TPS56837H 由19V 笔记本电脑电源供电、则可达到的输出电压?

通告的占空比为 TPS56837H 支持的98%占空比 。  
在最好的情况下是可以实现18、62V (3A)吗?   

但是、这个18、62V 是不够的、因为 USB PD 规范中定义的20V USB PD 合约要求20V +/-5%、这意味着19V~21V。  
是这样吗?  

这是否也意味着20V PD 的此5%电压容差中还包含 USB-C PD 电缆上的压降?   
例如、当供电方和受电方缔结20V PD 合约时、受电方器件必须在其内部总线上看到至少19V 的电压、对吧?

这进一步意味着、当20V USB PD 处于激活状态时、应使用外部 MOSFET 旁路 TPS56837H、而19V 笔记本电脑应提供略高于19V 的电压来补偿旁路 MOSFET 和外部电缆上的压降、对吗?

 这里可以选择 LM3489吗、或者我们应该寻找降压/升压解决方案吗?

BR
 


   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们 采用人民币计算。 Bella 将在假期后回复您。

    谢谢。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josko

     我见过  笔记本电源轨电压为20V 的项目。 20*0.98=19.6应该可以很好地适应 20V +/-5%。 您能否分享客户和项目?

    如果 严格要求20V +/-5% Vout 电压范围、则建议使用外部 MOSFET 进行旁路。

    LM3489可以实现100%占空比、但仍然需要它的控制器和 MOSFET、而且效率低于 TPS56837H。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、GUI

    [报价 userid="496053" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467615/tps56837h-solution-for-usb-c-pd-and-max-output-voltage-at-19v-input/5661715 #5661715"] 我见过  笔记本电脑电源轨=20V 的项目。 20*0.98=19.6应该可以很好地适应 20V +/-5%。 您能否分享客户和项目?

    项目是将标准的19V 笔记本电脑 PSU 转换为兼容 USB-C PD 的 PSU。 由于19V PSU 具有3%的容差、因此这意味着最低电压可以是18、43V。 此时可能需要降压/升压转换器。 因此、这里提出了一个新问题:
    TPS55288:100W 时的 VIN 限制、Vout=20V、Iout=5A -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    "如果 严格要求20V +/-5% Vout 电压范围、则建议使用外部 MOSFET 进行旁路。"  

    但是、20V +/-5%的严格要求、当我们为 USB-C PD 缩减20V 固定电压曲线时?  


    此致

    Josko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josko

    但是、20V +/-5%的严格要求、当我们为 USB-C PD 缩减20V 固定电压曲线时? "对不起,我不明白。"

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josko

    我将关闭此主题、因为没有回复、如果还有其他问题、请告知我们。

    谢谢、此致。