This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:当使能引脚被拉至低电平时仍会产生输出电压

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482677/tps54332-output-voltage-still-occurs-when-enable-pin-is-pull-low

器件型号:TPS54332

工具与软件:

尊敬的 TI:

 

我有一个与 TPS54332DDA 相关的技术问题。 根据数据表提到的、如果"使能"引脚拉至低电平、IC 本身将被禁用。
不过、 我发现当我们将"Enable"引脚拉低时、将产生2V 的输出。  

是否有任何产品工程师能够向我提供有关此方面的信息或说明?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Bing)好

    要禁用 IC、EN 电压应低于1.17。

    您可以检查 SW 引脚、是否有任何开关脉冲?  

    如果问题仍然存在、请分享 SW、EN、Vout 的原理图和波形。

    谢谢、此致。