This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO2:开漏的适配器配置

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-TO-GPIO2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483143/usb-to-gpio2-adapter-configuration-for-open-drain

器件型号:USB-TO-GPIO2

工具与软件:

我正在尝试使用 USB-TO-GPIO2适配器来调试设计中嵌入的某个部件。 由于此部件使用1.8V I/O 电源轨、因此我需要适配器作为开漏运行。

但是、即使将器件设置为开漏、我也会看到3.3V 电源轨的上拉电阻约为10k Ω。

我也无法将控制2和4上的 GPIO 控制线设置为高电平、因为这是一个看似不相关的问题。

Fusion Digital Power 设计器是否支持 USB-TO-GPIO2接口适配器、或者仅旧版 USB-TO-GPIO 适配器与 GUI 兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在进行一些额外的探测之后、我假设 MSP432E4上的 GPIO 引脚上拉电阻器被置位。

    是否可以禁用它来提供开漏输出功能?