Thread 中讨论的其他器件: BQ25173-Q1
工具与软件:
尊敬的 Expert:
祝您愉快!
客户使用 BQ25171-Q1为3节镍氢电池充电。
根据数据表、用户需要将 VRECHG 设置为3.99V (3节)。 但客户想要使用4.02V 涓流充电、这意味着使用 MCU 来控制电池电压不超过4.02V、并在电压接近4.02V 时每分钟充电2秒。 因此、它们将 VRECHG 设置为5.32V (4节)。
更为明显的是、它们通过将 VRECHG 设置为5.32V 来绕过 BQ25171-Q1的充电曲线、并使用 MCU 将最大电压控制至4.02V 并保护电池。

我的问题:
这种用法是否正确?
除了充电电压之外、VRECHG 设置为5.32V 是否会影响其他功能?
此致、
Leo Ma