This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23882B:TPS23882B 最新 SRAM 固件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881B, MSP430FR5969, TPS23882, TPS23882B, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481082/tps23882b-tps23882b-latest-sram-firmware

器件型号:TPS23882B
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969TPS23882TPS23881、TPS23881B

工具与软件:

您好、TI 支持:

我正在尝试运行 TPS23882B1EVM008 解决方案 MSP430FR5969 在中添加了套件 半自动模式 . 我下载了 SLVC790演示代码 但始终会遇到 "SRAM 代码加载错误!" .

要进行故障排除、我已将 SRAM 和奇偶校验代码替换为最新代码 0x15 可用于的版本 TPS23882 并从 SLVAE12中添加了缺失的寄存器写入(用于 RAM 准备)。 但是、在流程结束时、我总是阅读 0x00 SRAM 版本。

您能否确认是否需要 SRAM 固件 TPS23882B 或者、如果此版本不需要它?

此致、
Vyacheslav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vyacheslav:

    感谢您发送编修!

    TPS23882和 TPS23882B (与 TPS23881和 TPS23881B 类似)需要不同的 SRAM。 SRAM 0x15用于 TPS2388x、而不是 TPS2388xB。   

    更多详细信息、请参阅  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374949/tps23881b-tps23881-vs-tps23881b

    TPS23882B 具有基于 ROM 的配置、理论上不一定需要使用外部 SRAM 写入来运行。 您可能只需要选择 AUTO 引脚电阻器来对功率限制进行编程。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的澄清! 您能否确认在任何地方都没有适用于 TPS23882B 的任何 SRAM 代码?

    此致、

    Vyacheslav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vyacheslav:

    没问题!

    目前、我们没有 用于单个器件 TPS23882B 的公共 SRAM 代码。 通常、您不需要为 TPS23882B 单个器件进行外部 SRAM 写入。

    对于使用类似开关的系统、所有 TPS23882、2B、1、1B 代码都 应集成在 FrimPSE 代码中、您可以在 TPS23881/2产品系列页面中找到该代码。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diang、

    非常感谢! 这就是我想要的。

    此致、

    Vyacheslav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vyacheslav:

    没问题!

    我现在结束该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新主题帖。

    此致、

    Diang