This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201H:MTBF 方法

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474629/lmz14201h-mtbf-methodology

器件型号:LMZ14201H

工具与软件:

使用了哪种方法来确定 LMZ14201HTZX/NOPB 的平均故障前时间(MTBF)?
例如、是使用 Telcordia SR -332还是 MIL-HDBK-217?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    我将在内部查看并返回给您。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    很抱歉耽误您的响应。 我已在内部确认是 SR-332。  

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arpita,

    感谢您的答复。

    您能否进一步说明使用了哪种 Telcrodia SR -332方法(方法 I、II 或 III)?  


    我假设使用了 MTBF-332、问题3、方法 II、因为在在线提供的可靠性数据电子表格中、似乎有测试数据支持 SR 计算。

    在我看来,数据似乎是来自实验室测试,而不是来自产品的实际应用,这将排除方法三。此外,任何测试数据的存在,似乎排除了只使用方法一的可能性,这导致我认为它是方法 II。

    请告诉我、您是否可以确认这些假设或澄清任何情况。  再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    我想知道您需要这些详细信息的目的是什么吗?

    我会尝试在内部查看并获取这些详细信息。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arpita,

    我们正在计算一个产品的 MTBF。 对于电阻器和电容器等简单元件、我们可以参考标准文档并自行进行计算。 但是、对于更复杂的现成器件、 我们并不了解构成该器件的精密电子元件、因此必须依靠制造商提供的内部计算。 我们发现不同的供应商/制造商使用不同的可靠性计算方法、由于我们无法控制他们使用哪种方法、 我们转而  记录制造商使用的方法、仅供内部记录使用。 这样、我们就可以返回并说"[component]的 MTBF 是[Manufacturer]使用[reliability method]提供给我们的[XX]。"

    如果知道是否使用了 Telcordia SR -332 Method I、II 或 III、那就很好了。 但如果这些信息不容易获得或共享,我理解。 感谢你的帮助。

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kyle、

    我将尝试获取这些详细信息、如果获得这些详细信息、我将回复您。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 JEDEC 出版物 JEP122H 第5.19.1.4段中所述的方法。 计算的基础是跨芯片技术聚合的 HTOL 数据。 假定为指数分布(恒定风险率)。 然后、根据参考应用使用条件通过加速因子将 HTOL 应力时间降额。 通常、假定额定温度降低 EA = 0.7eV。 根据数据计算时基故障值、然后 MTBF (对于指数分布、该 MTBF 与 MTTF 相同)是  FIT/10^9的倒数的结果。