This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H200A-Q1:如何最大限度地减小 tdl2?

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481901/tps1h200a-q1-how-to-minimize-tdl2

器件型号:TPS1H200A-Q1

工具与软件:

大家好、团队

客户理解的延迟引脚是3.3uF 电容器、最长1000ms 为 tdl2。

您能告诉我如何最小化 tdl2吗? 甚至客户希望 tdl2为零延迟。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    您可以使用以下公式来计算可实现所需 tdl2值的电容值。

    谢谢!

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishika

    我知道这个公式、但我认为 tdl2 不能为零、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    否、它不能为零。 该器件仅支持以下配置、这些配置与达到电流限值时的三种不同结果相关。 对于闭锁模式、必须使用电容器、因此 tdl2可以最小但不能为零。

    谢谢!

    Rishika Patel