This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2022A:不同的逻辑电压电平"low"

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2022A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482520/bq2022a-different-voltage-level-of-logic-low

器件型号:BQ2022A

工具与软件:

大家好、团队成员:

这里是在终端客户的板上捕获的 BQ2022的 SDQ 信号、为什么有两个不同的逻辑"低电平"电压电平?

此致、

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    BQ2022A 不会一直拉至0V。 当 SDQ 引脚为0V 时、即主机控制线路时、如果不是完全0V、BQ2022A 会控制线路。

    此致、

    Max Verboncoeur