Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
你(们)好
我在平衡电池引脚时遇到了问题、我使用了9节电池、并且通过将 VC10连接到 VC9、我定制了 BQ 76942。 我在 BQ76942_Init ()中进行设置、后跟以下一些代码:
BQ769x2_SetRegister (BalancingConfiguration、0x07、1);//对于 RELAX 模式、SLEEP 模式、CHARGE 模式
BQ769x2_SetRegister (MinCellTemp、-128、2);//
BQ769x2_SetRegister (MaxCellTemp、127、2);
BQ769x2_SetRegister (MaxInternalTemp、127、2);
BQ769x2_SetRegister (CellBalanceInterval、1、2);// 1s 间隔
BQ769x2_SetRegister (CellBalanceMaxCells、3、2);//总共3节电池
BQ769x2_SetRegister (CellBalanceMinCellVCharge、2500、2);
BQ769x2_SetRegister (CellBalanceMinDeltaCharge、30、2);
BQ769x2_SetRegister (CellBalanceStopDeltaCharge、20、2);
BQ769x2_SetRegister (CellBalanceMinCellVRelax、2500、2);
BQ769x2_SetRegister (CellBalanceMinDeltaRelax、30、2);
BQ769x2_SetRegister (CellBalanceStopDeltaRelax、20、2);
BQ769x2_SetRegister (ChgCurrentThreshold、30000、2);
BQ769x2_SetRegister (DsgCurrentThreshold、30000、2);
我之所以进行设置、是因为我使用了4、2节电池、目前电池的平均电压为3、85V
我想知道我忘记了某个用于在 BQ76942中启用平衡模式的命令、因此我必须进行检查以确定是否在运行
此外、我还使用了一些命令
子命令(CB_ACTIVE_CELLS、0x0084、W2);用于使用电芯3和8平衡指定的电芯
子命令(CB_SET_LVL、0x00、W2);用于设置启用均衡的最小电压
有人能帮我找到问题所在吗?
谢谢你

这是我的屏幕、可以看到所有电压和温度

这是查看任何警报或故障的屏幕