主题中讨论的其他器件: TPS65987DDK、 TIDA-050014、TIDA-050012
工具与软件:
你(们)好
我在哪里可以获取 TPS65987DDKEVM 的配置工具设置?
我可以看到 TPS65987DDK 列在配置工具中、但特别是 TPS65987DDKEVM。
要启用 USB2告示板、是否需要特定设置? 我注意到在 TPS65987DDKEVM 上交换了 USB_N 和 USB_P 线路、这是否有意为之?
我们正在构建 DP 交替模式器件、并希望在最初将 PD 控制器配置为 DFP、然后配置为 UFP 的单独配置开关。 如果您建议参考任何相关文档、我们将不胜感激。
谢谢
Malcolm