This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDKEVM:查询 TPS65987DDKEVM 的配置工具设置

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050012, TPS65987DDKEVM, TPS65987DDK, TIDA-050014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468391/tps65987ddkevm-query-on-configuration-tool-settings-for-tps65987ddkevm

器件型号:TPS65987DDKEVM
主题中讨论的其他器件: TPS65987DDKTIDA-050014、TIDA-050012

工具与软件:

你(们)好

我在哪里可以获取 TPS65987DDKEVM 的配置工具设置?

我可以看到 TPS65987DDK 列在配置工具中、但特别是 TPS65987DDKEVM。

要启用 USB2告示板、是否需要特定设置?  我注意到在 TPS65987DDKEVM 上交换了 USB_N 和 USB_P 线路、这是否有意为之?

我们正在构建 DP 交替模式器件、并希望在最初将 PD 控制器配置为 DFP、然后配置为 UFP 的单独配置开关。  如果您建议参考任何相关文档、我们将不胜感激。

谢谢  

Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcom:

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    在哪里可以获取 TPS65987DDKEVM 的配置工具设置?

    请单击以下链接!

    https://www.ti.com/tool/TPS6598X-CONFIG 

    Unknown 说:
    要启用 USB2广告牌、是否需要特定设置?  我注意到、在 TPS65987DDKEVM 上、USB_N 和 USB_P 线互换了、这是有意为之吗?[/QUOT]

    我会考虑一下这个问题、因为我同意它看起来确实像个问题。 请注意、此 PD 控制器不进行告示板。 D+/D-线路用于 BC1.2。

    [报价 userid="640460" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468391/tps65987ddkevm-query-on-configuration-tool-settings-for-tps65987ddkevm "]我们正在构建 DP 交替模式设备并希望先将 PD 控制器配置为 DFP、然后再配置为 UFP 的单独配置交换机。  如果您建议为此参考任何文档、我们将不胜感激。

    本周给我一些时间,为你收集一些链接,我会得到这些给你!

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    非常感谢您的快速响应。  我一直在使用配置工具、但如果我为 TPS65987DDH 器件设置项目、我可以选择打开参考板的配置(TIDA-050012/TIDA-050014)。

    但是、如果我选择  TPS65987DDK 器件、则不提供参考平台的选项。  我希望能够获得有关 TPS65987DDKEVM 的 PDO 和 ALT 模式的更多详细信息。

    因此、如果 TPS65987DDKEVM 有单独的工程、这将很有用。

    在我们的设计中、我们目前能够使用 FTDI 器件对 SPI 闪存进行编程、并且可以看到正在使用 PD 分析仪通过 CC 线路交换 PD 消息、但是、当我们通过配置工具进行设置时、我们目前未看到任何 I2C 调试选项。 是否有单独的配置选项、还是全部配置到正确的上拉电阻器和 ADCIN2上拉/下拉电阻器选择?

    此致

    《仲裁示范法》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcom:

    当然很高兴能提供帮助!

    我来向团队确认一个可用于 EVM 的模板。

    如果您要进入调试模式、请确保首先扫描 I2C。

    然后、确保清扫器地址与器件寻址相匹配、此时您应该能够进入调试。

    谢谢!

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    在获取  TPS65987DDKEVM 工程方面是否有任何进展?

    此致

    《仲裁示范法》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mal、

    很抱歉这里的延迟,因为我是 OOO 旅行,但我将尝试通过 OOW 给你。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    您能否提供有关  为 TPS65987DDKEVM 提供工程的更新信息?

    谢谢

    《仲裁示范法》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mal、

    很抱歉此处出现延迟、请参阅附件!

    e2e.ti.com/.../EVM_5F00_PJT_5F00_87DDK.pjt

    谢谢!

    Kevin