This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756加热线圈

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482887/bq25756-bq25756-heating-up-coil

器件型号:BQ25756

工具与软件:

您好!  
我将使用  BQ25756对7节 LFP 电池进行充电。 目前我正在使用直流电源作为输入进行测试。 当输入电压在20-27V (和1A 充电电流)范围内时、我可以听到高频开关噪声、并且线圈发热至大约100°C。 我将使用 NR8040T100M 作为线圈、因此直流电流应该不是问题。 这里可以找到什么解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karol:

    我有几个问题可以帮助我们对此进行调试:

    • 在这种情况下、您的电池电压是多少?
    • 如果降低充电电流、电感器的温度是否会降低?
    • 如果用具有较低 DCR 的电感器替换电感器、电感器的温度是否会降低?
    • 如果设置 EN_PFM=0、电路行为是否有所改善?

    我正在查看电感器数据表、发现它的典型电阻为34mΩ。 目前、我认为减小电感器的 DCR 将改善电路行为。

    此致、
    埃森·加洛韦