请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF4132 工具与软件:
团队成员、您好!
你好。 由于器件 EOL、我们建议将 REF4132B25DBVR 用作 LM4125AIM5-2.5/NOPB 的 P2P 替代产品。 但是、客户担心器件的引脚3。
对于 REF4132B25DBVR、引脚3是一个使能引脚、需要上拉才能使芯片正常工作。 对于 LM4125AIM5-2.5/NOPB、引脚3未连接(NC)。
在本例中、我认为这可能不是一个很好的替代方案、因为我们不能使 REF4132的引脚3保持悬空、我是否正确?
如果需要、我们是否有任何其他 TI 器件可直接替换为 LM4125AIM5-2.5/NOPB? 谢谢!