请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C43 主题中讨论的其他器件:UCC28C44
工具与软件:
大家好、
我的客户希望使用 UCC28C44来执行7.5kW PFC、我们是否提供了一些参考代码? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.