This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3842-Q1:内部电阻梯的最大电阻

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481639/tps3842-q1-maximum-resistance-for-internal-resistor-ladder

器件型号:TPS3842-Q1

工具与软件:

您好!

您是否有任何有关设置阈值电压的 SENSE 引脚上的内部电阻分压器的数据?

BR

Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、感谢您的提问!

    很遗憾、我无法分享该信息。 但是您可以根据数据表中的检测引脚信息反算出它。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Sila Atalar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atalar:

    我不清楚如何从数据表中计算该数据。

    你可以告诉我吗?

    谢谢你

    Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:  

    V = IR。  

    请 在下面找到 Isense 信息。  

    由于调整后的电阻值会因器件而异、因此无法保证电阻器值。  要回退计算、请使用典型值(25°C)。

    例如:

    检测引脚电压/检测电流= 42V/1.35uA = 33M Ω

    这样、您可以预期电阻器 的值为~10m Ω。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Sila.