This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:数据表中的表8-7错误:ADC1输入的引导模式配置不正确

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481787/tps65988-table-8-7-error-in-datasheet-boot-mode-strapping-for-adc1-input-incorrect

器件型号:TPS65988

工具与软件:

在我们第一次生产时、从1000个器件中有60个器件发生故障。  这些装置有时会启动、有时则不会启动。 事实证明、表8-7是错误的。  其中指出 ADCIN1可以为0.60至1.00。  我们有一个连接到 LDO_3V3的10k 单个上拉电阻器。  这些产品没有电池、因此始终在电池电量耗尽模式下启动。  连接到 USB-C 时、EPROM 有时在几秒钟内不会加载、有时工作正常、有时从不启动。  我们有一个器件无法启动。  我向10k 上拉电阻添加了100k 下拉电阻、问题得到解决。  下表中突出显示的数字应为0.90、而不是1.00

不幸的是、现在所有装置都需要拆卸、并添加了这个100k 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认这实际上是一个问题-似乎已经解决了问题、但如果可能是其他问题、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这并不是什么好消息、我过去没有看到这个特定问题、并同意拉至 LDO3V3电源轨与表中的 DIV Max 设置相匹配。

    我将在内部联系专家、以便获取有关您问题的反馈。

    您能否确认以下信息:

    • LDO 3V3至少具有5uF、最大为25uF。 (标称值10uF)
    • ADCIN 被上拉至10k 电阻器

    所有60个故障都与 ADCIN 分频器相关吗? 您提到、您能够通过添加100k 下拉电阻来修复无法启动的一个器件、其余器件是否相同?

    收到团队的反馈后、我会向您通报最新情况。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我与团队中的专家进行了交谈、他们确认过去已经看到这种行为。 使用分频器将修复该行为。 我会在 E2E 站点添加一个与此相关的常见问题解答。

    对不起这里的问题,我以前没有看到这个问题,不熟悉它。

    谢谢。此致、

    Chris