工具与软件:
大家好、专家、我在将 UCC27282用于 BLDC 应用时遇到 HS 引脚烧毁的问题
1、这是我使用的原理图

2、电机适用于快速响应、高负载的场景、能够即时响应高负载。 使用开关电源(48V)供电时、一切都正常;但使用电池组(在58V 左右充满电)时、HS 会在电动机启动时烧断、并且随附的 MOS 晶体管也可能会损坏。
3、这是烧板


非常期待您的答复
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Chun:
感谢您联系我们。 我查看了您的原理图、发现 HB-HS 上的自举电容大于 VDD VSS 上的旁路电容。 旁路电容器为自举电容器提供电荷、因此建议旁路电容>=自举电容器的10倍。 有关自举电路的更多详细信息、请参阅以下常见问题解答: 针对半桥配置的自举电路选择(修订版 A)。
由于问题发生在电机启动时、我想查看以下示波器截图:
此外、该器件的完整运行条件是什么? 开关频率、占空比、输出功率?
谢谢!
Vincent Liew
您好、专家
1、目前旁路电容确实很小、但是自举电容两端的电压却可以完全打开 MOS、所以问题可能不在这里。 这是 MOS 的导通电压和电流之间的关系

2.闸极驱动芯片运行条件:输入中心对称互补 PWM ,频率8K,用于电机控制
3.下面是测试点的波形。 由于在正常使用过程中会发生烧毁、因此很难捕捉波形。 以下波形的响应相对较慢、电流环路正在运行
48V 电源的情况
VGS (近 MOS 晶体管)、桥接

V (ho -Hs)(靠近栅极驱动器芯片)

60V 电源的情况
VGS (近 MOS 晶体管)、桥接

V (ho -Hs)(靠近栅极驱动器芯片)

自举电容器两端的压降

尊敬的 Chun:
HS、HO、LO、VDD 和 VSS 的布线都是高电流布线、应该更宽并更接近 MOSFET。 更多有关布局指南及其如何影响器件运行的信息、请参阅数据表的第10节。
器件可能出现电感损坏。 您是否能够在相同示波器捕获中提供 HO-HS、HS 和 LO、并且关闭持久性? 上升沿和下降沿的单独捕获、均在具有高带宽探头的栅极驱动器附近探测。
谢谢!
Vincent Liew