This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3525A:以在10KHz PWM 下产生小于1%的占空比

Guru**** 2811995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482799/uc3525a-to-generate-less-than-1-duty-cycle-in-10-khz-pwm

器件型号:UC3525A

工具与软件:

大家好、我尝试生成频率为10kHz 的 PWM、并尝试实现小于1%的占空比。 然而、如果低于占空比的1%(即1us)、脉冲将变得不稳定、弱并消失。  

我使用外部直流可变电压源来控制 PWM。

引脚9连接到引脚1。

引脚2由电池驱动的电源为外部可变直流电压提供。

我正在使用0.01uF CT ,一个可变的 Trimbot Rt 调节10kHz PWM。 Vcc 电源电压为12V

CSS (不使用软启动电容器引脚并保持开路)

Rdischarge (pin&)为0欧姆、短接至引脚 CT (引脚5)

引脚10、12短接至 GND

引脚15是 Vcc、引脚13由1k 电阻器拉至 Vcc

是否有任何方法可以做到这一点? 如数据表指出的0%至49% PWM。

原理图将会很有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请展示您的测试电路和设置。 我怀疑您的电位器(三电位计)和直流电源都有噪声。 首先要找到低噪声电位器和低噪声以及精度在1mV 以下的电压源、以进行占空比调整。