This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2066:UL 和 AMP;CB 证书

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2066C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481915/tps2066-ul-cb-certificates

器件型号:TPS2066

工具与软件:

你(们)好

您能否帮助提供 TPS2066DR UL 和 CB 证书

此外、TPS2066DR 和 TPS2066C 之间有何差异?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    TPS2066CDR 是 TPS2066DR 的前一代产品、也是最新一代的产品。  

    虽然电气特性相似、但 TPS2066DR 具有更宽的 VIN 范围和更低的 RDS (ON)。

    我们将再次解答您的 UL 和 CB 认证问题。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    请分享您的电子邮件、以便我们向您发送认证。

    谢谢!

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James  

    邮件信息如下所示、谢谢  

    gareth.ou@arrow.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth

    我将结束该主题帖。 对于任何其他问题、请开始新的查询。

    谢谢、此致、