请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A3001-TPS7A3001 EP 工具与软件:
使用 TI SPICE、器件在未安装 SS/NR 电容器的情况下斜升至3V 输出、不快于大约1ms。
但根据以下数据表公式:

如果 ICL max = 330mA (典型值) Vo 应在200us 内斜升。 Cout 为22uF。
为什么仿真显示1ms?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
使用 TI SPICE、器件在未安装 SS/NR 电容器的情况下斜升至3V 输出、不快于大约1ms。
但根据以下数据表公式:

如果 ICL max = 330mA (典型值) Vo 应在200us 内斜升。 Cout 为22uF。
为什么仿真显示1ms?