This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TPS25730的直接直接直接直接替代器件?

Guru**** 2810865 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482622/tps25730-direct-drop-in-replacement-for-tps25730

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

是否可以将 TPS25751替换为 TPS25730? 如果是、是否可以直接直接直接替换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    可以更换这些器件、但需要进行一些更改才能使 TPS25730正常工作。

    它们具有相同的封装、尺寸和几乎相同的引脚排列。

    请参阅数据表、因为您需要在 TPS25730上配置 ADCIN 引脚才能使其正常工作。

    谢谢!

    Kevin Kosta