工具与软件:
你(们)好
您能帮助查看以下原理图吗? 实际 PN 是 LM5050-2。
客户发现、 在并行执行热插拔操作时、Mos Q12/Q13损坏的概率为0.3%。 lm5050-2也有损坏的可能性、Pin6表现为低电阻、R48和 R49烧断开路。
如果它与 Mos 的 SOA 有关、您能介绍一下吗? 接下来要调试的建议。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shiven
1.添加这三个元件的原因是为了抑制 Vout 的振荡。
执行热插拔测试时、PSU 1打开电源并提供56V 总线、然后插入另一个 PSU 2。 客户发现 Vout 上存在超过100V 的尖峰、会导致 LM5050-2损坏、因此他们添加了这种 RC 滤波器来抑制这种尖峰。
2.它们也添加 C27、R71、R72以过滤振荡。
3.我按照以下方式拍摄波形、通道1为56V BUS (DRAIN)、通道2为 Vgs、通道3为源极至 GND、通道4为输出电流。 这是 Vgs 上的振荡。
客户发现、如果他们使用更高的 Vgs 阈值 mos 更改新的 mos、则损坏问题将消失(2.8V)、 先前的 ORing mos 阈值为1.2V。
我怀疑 ORing mos 或 LM5050-2损坏的原因是这个振荡的 Vgs 高于 ORing mos 的阈值电压导致 Oring mos 开启。
您是否曾看到过此类问题? 如何处理该振荡?