This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:将主芯片替换为 TPS25751

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM, TPS25751, BQ25731, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481940/tps25750evm-replace-the-main-chip-to-tps25751

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750TPS25751BQ25731TPS25751EVM

工具与软件:

嗨、Dears、我之前买过 TPS25750EVM。 我是否能够购买新的 TPS25751芯片 来替代此 EVM 板上的 TPS25750并正确操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shahab、  

    在 TPS25750EVM 上使用 TPS25751替换 TPS25750应该不会出现问题、但这可能会存在一些限制:

    TPS25750EVM 具有一个板载 BQ25731、连接到 TPS25750/TPS25751 I2Cc (控制器、传统主器件)和 PPHV。  

    2. TPS25750EVM 不附带在 TPS25751EVM 上内置的分立式液体检测电路  

    3.目前、完整的闪存二进制文件应仍适用于 TPS25750EVM 上的256KB (32KB) EEPROM、但将来可能会有新固件、其大小会超过 EEPROM。  

    4.这还没有在我们的终端上进行测试,所以不能保证换芯片没有问题。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我们!  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 RAY
    谈论的第三点。 TPS25751的固件可升级吗? 因为如果这是稳定的并且不可升级、它如何影响未来更改 EEPROM 大小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shahab、  

    基本固件 (通过 GUI 与配置设置集成)未来可能会进行更新、以解决错误/问题、或反映 PD 不断发展的 USB-GUI 规范的任何更改。 对于 TPS25751、建议的 EEPROM 大小为64KB (512KB)、但使用当前固件、它可能仍能够装入 TPS25750EVM 上的32KB (256KB) EEPROM 中。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin