This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810-Q1:-40度下的最大电流

Guru**** 2618745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482532/tps22810-q1-max-current-under--40-degree

器件型号:TPS22810-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我只能看到65度以上的 IMAX 值。 40-65度的 IMAX 是什么? 有实现这一点的曲线吗?

BR、

Bengi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bengi:

     由于热性能、IMAX 随着温度升高(65摄氏度)而降低。

    如果温度低于65摄氏度、则为2A。

    谢谢  

    Amrit