This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2577:LM2577T/ADJ/NOPB 电路在简单重复使用后似乎出现故障。 需要建议

Guru**** 2814535 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2577

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480428/lm2577-lm2577t-adj-nopb-circuit-seems-to-fail-after-simple-repeated-use-need-advice

器件型号:LM2577

工具与软件:

您好! 我一直在使用这款芯片和附加的设计。

在试验电路板上发生故障后、此电路现在位于焊接板上、可以实现更好的连接。

它正在从2024年12月11日 开始工作、直到电路开始吸烟时尝试在2025年1月17日 上使用它、这会损坏一些电容器和导线、并使电路板的正极轨和接地轨短路。

在检查并更换所有损坏部件并将电路焊接到一起之后、芯片现在看起来是坏的、因为与之前的增强行为不同、输出电压现在与输入电压相同。

这是在进行工作电路设计的情况下第三个发生故障的芯片。  

有人能帮我弄清楚哪里出错了、如果有更好、更易损的芯片可以实现上面所示电路结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    如果我正确理解、器件在首次启动时正常工作、但在较长的时间间隔内运行器件后、最终会中断。 是这样吗?

    如果仅在一定时间后发生损坏、则通常与温度升高有关。
    LM2577器件不应具有过热保护功能、因此如果它的温度越来越高、最终会自行损坏。

    您能告诉我此应用的负载条件吗?

    LM2577是一款相当旧的器件、不再在许多应用中使用、因此我没有涉及类似故障的参考。
    我们从未有过配备强改进保护功能以避免此类行为的器件。
    最适合执行此操作的应为 LM5157 或 LM5158。 (取决于 最大负载情况)

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niklas

    此电路仅具有0.5A 的负载。

    该电路旨在为一些负载电流为~1A 且电压为32VDC 的运算放大器供电   

    查看数据表、该值应在芯片规格范围内。

    只是为了澄清故障不是经过长时间的恒定使用。 芯片从未使用过超过一小时。 这也是该故障发生数周后芯片首次激活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    感谢您的更新和澄清。
    我同意运行条件符合规格。
    我觉得所选的外部组件也可以。

    现在我不能说根本原因是什么。
    您能否确认在存储和检索电路板时不存在可能的 ESD 危险?
    您能否提供更多详细信息、以及在发生损坏后 IC 处有哪些损坏? 例如、某个引脚是否内部短路、或者只是不能再次打开?

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niklas

    故障期间不存在 ESD 危险。

    在测试过程中、电路板已与任何可能的其他导体隔离或发生危险。

    维修电路(新部件、导线、新焊料)后、电路的输入电压和输出电压保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    感谢您的反馈。
    因此、如果导通后 VOUT 等于 VIN、器件就不会运行、但输入电压不会短路、是否正确?
    是否可以在损坏的 IC 上的 SW、FB 和 COMP 引脚电压处进行波形测量?

    这可能有助于深入了解 IC 不再工作的原因。
    您还能指定哪些零部件被除以 IC 吗?
    例如、仅仅是二极管还是电容器?

    谢谢、此致、
    Niklas