This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:TPS6593-Q1:VBACKUP 功能

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482177/tps6593-q1-tps6593-q1-vbackup-functionality

器件型号:TPS6593-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们需要对  TPS65931211RWERQ1 IC 使用备份功能。

我想在断电期间了解 IC 的哪些组件将处于活动状态、哪些所有功能将处于活动状态。

此外、您能否告诉我们串联限制电阻器和超级电容器额定值的值应该是多少、以及需要在硬件级别进行的更改。

此 PMIC IC 与 AM62A74AUMSIAMBRQ1 SoC 连接。

此致、

Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tirthal 美好的一天

    [报价 userid="628460" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482177/tps6593-q1-tps6593-q1-vbackup-functionality "]

    我们需要对  TPS65931211RWERQ1 IC 使用备份功能。

    我想在断电期间了解 IC 的哪些组件将处于活动状态、哪些所有功能将处于活动状态。

    [报价]

    VBACKUP 不适用于电源轨输出、请勿加载 VRTC 或 VINT

    如果 VCCA 低于 VCCA_UVLO (~2V7)、VRTC 将由 VBACKUP 断电、这会为该域下的一些寄存器(例如实时时钟(RTC)和其他寄存器)供电、以保留欠压错误或低功耗模式。 主要用于 RTC、仅当 IC 的晶体部分组装在相应的引脚上时、RTC 才可用。 部分对此进行了说明 8.4.1.1固定器件功率 FSM 请参见下面的代码片段。

    [报价 userid="628460" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482177/tps6593-q1-tps6593-q1-vbackup-functionality "]

    此外、您能否告诉我们串联限制电阻器和超级电容器额定值的值应该是多少、以及需要在硬件级别进行的更改。

    此 PMIC IC 与 AM62A74AUMSIAMBRQ1 SoC 连接。

    [报价]

    数据表中的数字、数据表中是否有任何规格令人困惑?

    BR、

    尼古拉斯·麦克纳马拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Nicholas 、

    您能否确认以下几点:  

    这是我们将要使用的器件:TPS65931211RWERQ1
    1. 超级电容/纽扣电池不需要任何其他充电 IC 即可为超级电容器充电、因为充电电压将由 PMIC 内提供。
    2.

    当 PMIC 在 VBACKUP 上运行时的电流消耗为10uA (禁用稳压器、PMIC 引脚输入端无电源)

    3. VBACKUP 充电电流:100/500uA。(超级电容/纽扣电池充电电流)
    4. VBACKUP 充电结束电压: 3.3V

    (您能否说明:在第7.3节中的 R1.14点中、它提到备用电源引脚上的电压最大值为5.5V、因此这意味着该引脚可耐受最大5.5V 正确吗?? 、这不是最大充电电压)
    5. VBACKUP 串联电阻:20E (如果不使用额外的并联电容)/1K (如果与额外电容并联使用)。
    6. VBACKUP 附加电容:1uF 到4uF
    7. VBACKUP 一旦超级电容电压达到 VBACKUP (LDOVRTC)的1.7V LDO 以下、就会关闭、数字内核复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="628460" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482177/tps6593-q1-tps6593-q1-vbackup-functionality/5692790 #5692790"]
    超级电容/纽扣电池不需要任何其他充电 IC 即可为超级电容器充电、因为充电电压将由 PMIC 内提供。
    [报价]

    正确

    [报价 userid="628460" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482177/tps6593-q1-tps6593-q1-vbackup-functionality/5692790 #5692790"]

    当 PMIC 在 VBACKUP 上运行时的电流消耗为10uA (禁用稳压器、PMIC 引脚输入端无电源)

    [报价]

    同样正确、器件需要在特定的"状态"中注油以达到该消耗量。

    [报价 userid="628460" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482177/tps6593-q1-tps6593-q1-vbackup-functionality/5692790 #5692790"]
    VBACKUP 充电电流:100/500uA。(超级电容/纽扣电池充电电流)
    [报价]

    可通过寄存器写入进行配置、正确。

    (您能符合吗?在7.3点 R1.14中,它提到备用电源引脚上的电压最大为5.5V ,所以这意味着该引脚可耐受最大5.5V 的电压正确吗??? 、这不是最大充电电压)

    正确、您可以施加高于3V3的电压、即您所谈论的最大充电电压、但容差高达5V5。

    [报价 userid="628460" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482177/tps6593-q1-tps6593-q1-vbackup-functionality/5692790 #5692790"]
    VBACKUP 串联电阻:20E (如果不使用额外的并联电容)/1K (如果与额外电容并联使用)。
    [报价]

    正确

    [报价 userid="628460" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482177/tps6593-q1-tps6593-q1-vbackup-functionality/5692790 #5692790"]
    VBACKUP 附加电容:1uF 到4uF
    [报价]

    正确、与该附加电容器/电池配合使用。 目的是使用电池。

    [报价 userid="628460" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482177/tps6593-q1-tps6593-q1-vbackup-functionality/5692790 #5692790"]
    VBACKUP 一旦超级电容电压达到 VBACKUP (LDOVRTC)的1.7V LDO 以下、就会关闭、数字内核复位。
    [报价]

    这是正确的、此时 PMIC 上不会有任何东西打开、也不会保留任何寄存器以备下次上电尝试、但 EEPROM 中保存的内容除外(NVM 默认 TPS65931211)