This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:原理图设计审阅

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481509/tps53319-schematic-design-review

器件型号:TPS53319

工具与软件:

您好!

这是 Hasham。
我正在开发一种使用 TPS53319DQPR 的电源解决方案、以生成5V 14A 输出。 我使用 TI 的 Power Bench 来设计电路。 但组装并测试电路板后、我只会获得2.6V 的输出电压。

我已附上原理图。 您能否查看一下、如果有任何问题、请告诉我?

此致、
Hasham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nisar

    1.可以提供 Vin、Vout、SW、Vfb 到 GND 的波形  

    2.您还可以共享布局吗

    3. 在输出端同时有高 ESR AL 电容和纹波注入电路 可能会导致输出不稳定。   

    4.能否用 C81 (1nf 电容器拆装)测试应用程序、并查看输出是否稳定

    谢谢你

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好


    感谢您的答复。
    校正:在最后一条消息中、输出电压是6.3V、而不是2.6V。
    我们移除了电容器、但电压没有变化。
    我已附上完整的项目文件。 请查看并告诉我您还需要什么。
    我将尽快共享请求的波形。

    此致
    Hasham

    e2e.ti.com/.../OG_2D00_RPI_2D00_2501.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nisar
    无法打开 kicad 文件。

    而在 TPS53319的 Excel 计算器中、纹 波注入计算结果显示纹波注入高于60mV  

    e2e.ti.com/.../1881.TPS53318_5F00_TPS53319_5F00_TPS53353_5F00_TPS53355_5F00_Calculator_5F00_Checklist_5F00_2021Jan19.xlsx

    谢谢你
    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 救世主、
    要获得正确的输出电压、您建议使用哪些值?

    谢谢你
    Hasham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hasham、

    由于输出电容上有足够的 ESR、应用不需要纹波注入电路、但具有占位符是不错的选择。 Excel 计算器可帮助您计算组件值、是否存在从电路板上的其他信号或电压轨反馈回的任何耦合  

    您能否共享请求的波形、您能提供这方面的布局吗?

    谢谢你
    救世主