This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:当输入功率不足时、BQ25798是否可以从电池取电?

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482889/bq25798-can-bq25798-draw-power-from-battery-when-input-power-is-insufficient

器件型号:BQ25798

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我使用的是 BQ25798 在将直流/直流转换器连接到 SYS 引脚以提供9V/3A (27W)输出的应用中为 IC 充电并计划实施该器件。

我的要求是、如果输入功率不足以提供完整的27W 功率、系统应从电池取电来弥补差异。 我想确认是否 BQ25798 支持 此功能、以及如何针对此功能正确配置此功能。

此外、我还在寻找有关 A 的建议 降压-升压 DC-DC 转换器 支持以下功能:

  • 输入:5V ~ 12V
  • 输出:9V/3A @ 27W

有人能推荐适合这种场景的 IC 吗? 我感谢任何见解或建议!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、如果系统功率超出输入源可提供的功率、则 BQ25798会自动使用电池放电电流来补充 ISYS 负载。  当这种情况发生时、V (SYS)从 MINSYS 电压或 V (BAT)+几百 mV 的较高者下降到 V (BAT)。  我对5V-12V 直流/直流转换器的预期输入电压感到困惑?  您希望使用哪种锂离子电池配置?

    此致、

    Jeff