This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:原理图审查和功能验证

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482657/bq25672-schematic-review-and-function-verification

器件型号:BQ25672

工具与软件:

1. 太阳能电池板工作时、这个芯片不仅给电池充电、而且给 SYS 端口供电、对吧? 当太阳能电池板不工作时、SYS 端口是否会自动切换到电池供电?

2.您能帮我检查一下下面的原理图吗? 它由9V 输出太阳能电池板和8.4V 至2S 18650电池充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    关于1、是的。

    至于2、我看不到原理图有任何明显的问题。  请确保电容器的额定电压足够高、以满足所施加电压和温度降额后的最低要求。 CREGN 最小电容为1uF。

    此致、

    Jeff