This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650332-Q1:主机如何确定 PMIC 的优先级2故障类型

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479184/tps650332-q1-how-can-the-host-determine-the-type-of-priority-2-fault-from-the-pmic

器件型号:TPS650332-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

一些详细信息  

主机如何知道 PMIC 中发生的故障类型  

如果 PMIC 由于优先级2故障而进入"Wait for power cycle"状态、那么主机能否在电源复位后查询 PMIC 以确定发生的具体故障类型? PMIC 是否会存储此故障数据?

复位模式的问题也是一样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Sandeep、您好!

     当 VSYS 下电上电引起的复位时、所有故障标志都将被清除并存储回数据表给出的默认值。

     如果配置为"等待下电上电"并且 PMIC 进入此模式、则 出现故障的唯一方法是某些本地 I2C 控制器可以直接查询 PMIC。

     如果配置为"RESET"、则只要 VSYS 未被移除、就可以在复位后读取故障标志。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好

    感谢您的支持、

    如果 P2故障配置为自动复位、则它们从复位状态转换回活动状态的平均时间是多少?

    Sandeep P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

     总时间 取决于器件配置、因为 RESET 会首先运行断电序列、然后运行上电序列。

     我刚刚测量了完成断电和再次上电之间的平均时间、该时间应该与配置无关;平均时间大约为10.5mS、如  下面的屏幕截图所示:

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    感谢您的支持  

    我们是否可以考虑 P2类别中所有故障列表的平均时间为 10.5mS

    如果 同时发生多个故障(2个或3个或更多) 、情况会怎样?

    如果在 PMIC 多次复位后故障仍未清除、会发生什么情况?

    Sandeep P  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

      是的;10.5mS 是复位周期之间的间隔时间。  如果同时发生多个故障、则应从最后一个故障开始计算间隔时间。

       如果即使在 PMIC 多次复位后故障仍未清除、复位周期也不会停止。

    谢谢!

    Phil