This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP010505B:在60VDC 或42.5VAC 以上的隔离栅上施加连续电压

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481866/dcp010505b-continuous-voltage-applied-across-isolation-barrier-over-60vdc-or-42-5vac

器件型号:DCP010505B

工具与软件:

数据表7.3.1.3中有一个说明:

如果希望器件在跨隔离栅连续施加超过42.5VRMS 或60VDC 的电压时正常运行、则必须将隔离栅两侧的电路视为在不安全的电压下运行、并且根据安全标准要求、进一步的隔离或绝缘系统必须在这些电路和任何用户可访问的电路之间形成隔离栅。

那么、如果在超过60VDC 或42.5VAC 的隔离栅上施加连续电压、此 IC 能否正常工作?  例如300VAC。

我不在乎安全问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    请注意、您重点强调的注意事项是指隔离栅上的电压、而不是直接施加在输入引脚上的电压。 我相信您理解这一点、但我想指出这些引脚的绝对最大电压在 第6.1节中列出

    应在安全隔离的背景下评论在高于42.5VRMS/60VDC 的电压下运行。 安全是 首要 关注点、因此我们在此明确强调了它。  不建议在42.5VRMS/60VDC 以上持续运行、这会 随着时间的推移导致材料和组件性能下降。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播。

    但我说到的是-Vs 和-Vout 之间的电压、而不是+Vout 和-Vout (或+Vs 和-Vs)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!  

    是的、我的回答 是 Vs 和 Vout 之间的隔离电压。   安全问题除外(如您要求)、  不建议在 Vs 和 Vout 之间超过42.5VRMS/60VDC 的条件下持续运行、因为它会随着时间的推移使材料和组件性能下降。

    此致、

    射线