This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3480:LM3480输出电压异常

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482596/lm3480-lm3480-output-voltage-abnormal

器件型号:LM3480

工具与软件:

您好、

客户正在使用 LM3480IM3X-12/NOPB。 输入电压30V、输出电压12V、输出电流100mA。 在批量生产过程中、一些芯片具有大约1V 的异常输出电压。 请帮助分析原因或有任何好的建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    您是否有包括输入电压、输出电压、负载电流以及启用(如果可能)在内的示波器快照?

    此致!

    Hannah