This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:未观察到 LM5142输出。

Guru**** 2494225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471062/lm5143-lm5142-output-not-observed

器件型号:LM5143

工具与软件:

您好!

     我们使用 LM5143QRWGRQ1设计双路同步降压控制器、用于50V 输入电压和5V、30A 输出负载。

当我们在空载条件下为该模块加电、输入设定电压为50V、并通过外部电源将输入电流限制设置为50mA 时。 它会导致 IC 发生故障(观察到 VCC 引脚短路)且未观察到模块输出电压。

但在同样的情况下、我们将外部电源中的输入设定电流限值增加了1.5A、在5V 时可以工作并观察到输出电压。

我们将 IC 的 VCCX 引脚连接到输出电压5V、以降低 LM5143的功耗。

外部电源中输入电流限值较低时、IC 是否可能出现故障? 或导致该失败的任何其他原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ragul

    您能否分享您的原理图?  

    同时我会研究一下并返回给您

    谢谢你  

    此致

    Onkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    谢谢。 您希望在分析时使用哪个引脚连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ragul

    即使转换器在空载条件下工作、50 mA 的输入电流限制也可能不够。 在启动期间、转换器将需要大量电流为输出电容充电。 如果电流限制低于浪涌电流要求、它将 阻止转换器正常启动其运行。 这可能会 导致启动缓慢、根本无法启动等问题。

    您能否请 您确认您设计中的输出电容值?  

    此外、分享您的原理图、对调试过程很有帮助。

    此外、如果您可以共享以下节点的一些启动波形、这一点非常好!

    1. 软件
    2. VOUT 测试点
    3. VCC
    4. VIN (穿过最接近的输入电容器)  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ragul

    由于不活动、我正在关闭该主题帖。 您可以随时重新打开

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare