This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2069C:环境温度

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2069C, TPS2069D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484024/tps2069c-ambient-temp

器件型号:TPS2069C
主题中讨论的其他器件: TPS2069D

工具与软件:

是什么?

是否有与 ISL6186兼容的器件?在 TPS2069C 的 d/s 中、amb 温度为85度。 OP 温度为125摄氏度。 OP 温度是否等于结温?  

是否有相似的部件和 amb。 温度高达105度?

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我看到 ISL6186有不同的变体。 您能否说明 OPN、以便我知道哪款 TI 器件是合适的替代产品?

    要回答您的问题、是的、OP 温度、-40C~125C 相当于结温。

    USB 电源开关的最高环境温度为85°C、最大工作结温为125°C。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.由于客户想要在工业 MD 应用中使用此 USB 软件、因此需要105度的环境温度。 有适合的器件吗? 该 USB 软件的主要关注点是环境温度>= 105度。

    2.在下图 TPS2069D 上标记黄色、OP 温度为105度、Tj 为125度。 它们与您提到的内容不匹配。   

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    TPS2069D 数据表中的差异是错误的。 感谢您告知我们、我们一定会对此进行更新。

    我知道 USB 开关要用于工业应用、这需要环境温度范围高达105°C。 然而、USB 电源开关的最高环境温度为85°C、最大工作结温为125°C。

    也许您可以尝试联系 LP-PS 的电源开关团队。

    BR、