This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751D'用于 BQ25723的电池配置

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484181/tps25751-tps25751d-s-battery-configuration-for-bq25723

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25723BQ25713

工具与软件:

您好、TI 专家:

我想在 USBC 应用程序自定义工具中确认 TPS25751D 是否具有适用于 BQ25723的电池充电器配置? 目前没有适用于 BQ25723的选项、如下图所示。

发现问题:
背景:TPS25751D PD 控制器+ BQ25723电池充电器设计、但 选择的 TPS25751D 配置补丁电池充电器配置选项为 BQ25713 (最靠近 BQ25723、寄存器差异很小)、请附加.json 文件以供参考。

e2e.ti.com/.../0303_2D00_3_5F00_JSON.zip
问题描述:
(。当 TPS25751D 配置为受电方时、它将自动对充电器的许多寄存器执行 I2C 写入).Charge Voltage/Current...μ A
除了禁用 BATFET 栅极控制(高阻态)并禁止充电和 OTG 参数设置外、几乎一切都正常
确认了导致此问题的 BQ25713与 BQ25723之间的 IT 寄存器差异;
2-1. 当 TPS25751D 配置为源(仅1x PDO、5V3A)时、PD 协商成功(由逻辑分析仪检查)、然后 TPS25751D 将对 BQ25723执行 I2C 写入、以将电池充电器的950mA 电压/电流设置为3800mV/VBUS_UVP 以下。
2-2. 我注意到每次建立 POR 和供电方合约时、TPS25751D 都会自动将 OTG 电压/电流设置为3800mV/OTG、我已经检查过:BQ25713和 BQ25723的950mA 电压/电流寄存器完全相同。(这不是导致此问题的寄存器差异)。 附加逻辑分析仪的解码文件以供参考。

e2e.ti.com/.../decoder_2D002D00_250305_2D00_Startup.xlsx

那么、这里就出现了一个问题:为什么 TPS25751D 将950mA 电压/电流设置为3800mV/PDO、而不是源 PDO 中定义的5V/3A、这是预期行为吗? 以及 TPS25751D 在 USBC 应用自定义工具中是否具有适用于 BQ25723的电池充电器配置?

此设计的目标是  当 PD 配置为受电方或供电方时、PD 控制器和电池充电器可以协同工作以设置充电和放电参数、而无需主机参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zong:  

    感谢您联系我们!

     针对 BQ25713正确配置了 OTG 电压寄存器(请参阅下面突出显示部分、了解电压值存在差异的原因)。  

    如果 REG0X34[2]= 1、BQ25713的值076C 会将 OTG 电压设置为3863mV、或将其设置为 如果 REG0X34[2]= 0 (默认值)、则为5143mV。

    BQ25723寄存器映射与 BQ257更相似 31.  但是。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    感谢您的及时回复、它会提供很多帮助。

    非常感谢!