This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27322:UCC27322

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27322, UCC27614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483137/ucc27322-ucc27322

器件型号:UCC27322
Thread 中讨论的其他器件: UCC27614

工具与软件:

您好!

我是一名测试机构的测试工程师。 最近、一家客户与我们签约测试一些 UCC27322DR 器件。

我 已在我们的 Chroma 3650 ATE 上开发了测试解决方案。 我在开发过程中遇到了一些问题、因此订购了 UCC27322 EVM 板来验证我的 ATE 测试解决方案数据。

我遇到问题的所有测试都与工作台上的 EVM 板测试数据具有良好相关性。

我们测试的器件已由客户提供。 我认为它们出自 Unitrode、因为它们的标记与当前 TI 器件不同、是用于 ATE 开发的。

器件已标记:

顶部: 27322       底部: 2D077

     U 1BM         

     AOYJ

您是否对日期代码的哪种标记以及如何辨别日期有任何了解?

客户提供的器件筛选文档具有与当前 TI 数据表(2023年11月)不同的电气规格限制。 它还具有一些  当前数据表中未列出的电气特性。 我找不到较旧的 Unitrode 数据表来与客户文档进行比较。  您是否能够随时获取该器件生产日期代码的旧 Unitrode 数据表、以便我与客户的数据表进行比较?

我将仅使用直流测试方法来测试高输出电阻和低输出电阻。 直流测试方法是否只能正确测量 PMOS、而不是数据表中所述的 N 沟道结构?

我还遇到了"启用 VIH & VIL"的问题。 我将在这些引脚上使用直流斜坡。 对于这些测试、我需要采取什么预防措施吗?

如果您对此有任何见解或文件、我将不胜感激。

谢谢你。

此致、

TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    这些器件可能源自 Unitrode。 UCC27322DR 在被 TI 收购后的一段时间内仍继续保留 Unitrode 标记作为标记。 1b 是对应于年份和月份的两位生产日期代码。 假设 B 是第二个月、日期可以是2001年2月、2011年或2021年。 附件是2,001,2011和2021 Time framese2e.ti.com/.../slus504.pdfe2e.ti.com/.../slus504e.pdfe2e.ti.com/.../slus504h.pdf 的数据表修订版

    输出结构可能在旧的和最新的器件版本之间发生了变化。 混合结构可能使难以获得准确的直流读数。

    只要不超过最大和最小电压规格、斜坡输入信号就不会导致问题。

    谢谢!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    这些信息和之前的数据表都很有帮助。 感谢您很快回复我、我不胜感激。

    我还有几个后续问题、希望大家也能解答。

    1.) 您 曾指出该器件的一些较旧版本可能具有不同的输出结构。 您是否对它们之间的差异以及差异对输出性能有何影响有任何了解?

    2.) 您是否有发生变化的时间范围?

    3.) 较旧的数据表具有为输出指定的 VOH 和 VOL 电气特性。 这些也包含在我的客户规格中。 混合输出结构是否可能也会使测量这些参数变得困难?

    4.) 您是否对我可以用来更准确地测量这些特性的方法(交流或直流测试)有任何建议?  

    再次感谢。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    当 Walter 今天不在办公室时、我可以帮助您回答您的问题:

    UCC27322及其系列器件(UCC2732x 和 UCC2742x)在2023年末收到了 PCN。 该器件的旧版本(PCN 之前的版本)以前采用的是混合输出结构、也就是 Walter 发布的结构。 该器件的 PCN 后版本现在具有严格意义上仅用于 MOSFET 的上拉和下拉输出级:

    此新的输出 级可降低输出导通和关断电阻、从而实现更快、更高效的开关。 我目前正在更新器件系列的所有数据表、以解决在最新版本中错过的这一更改。

    您订购的 EVM 很可能安装了 PCN 之前版本的器件、因此当前数据表参数与您的测试不匹配。 Walter 链接了数据表的先前版本、该版本更有可能与您的测试相符、但客户 在订购器件时会收到 PCN 后版本。

    用户指南应介绍在 EVM 上测试器件的理想方法、但如果您有具体问题或需要有关如何测试某些参数的说明、请告诉我、我将很乐意提供帮助。

     顺便说一下、我建议查看 UCC27614。 UCC27614与 UCC27322引脚对引脚兼容、 属于最新一代标准低侧 栅极驱动器的一部分、大多数规格超过 UCC27322。

    谢谢!

    Rubas