This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF31-Q1:REF31-Q1输出电容限值

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: REF50E, REF31-Q1, REF5030A-Q1, REF50, REF31, LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480851/ref31-q1-ref31-q1-output-capacitance-limit

器件型号:REF31-Q1
主题中讨论的其他器件: REF5030A-Q1REF50、REF50E LM4040

工具与软件:

我想将 REF3130AQDBZRQ1用于 F28386的 ADC 基准电压。 我是否可以将输出端子的总电容设置为88uF (22uF x 4片并联)? REF31-Q1的输出电容值是否存在任何限制?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ozan、您好!

    我假设这用于  F28386的16位 ADC 选项。

    对于16位 ADC、就最大负载电容或性能而言、REF31-Q1不是最佳选择。 我推荐以下器件之一:

    REF5030AQDRQ1 (REF5030A-Q1、 https://www.ti.com/product/REF5030A-Q1 ):汽车级50µF、SOIC 封装的最大输出电容

    REF5030AIDGKR (REF50、 https://www.ti.com/product/REF50 ): 50µF、VSSOP 封装的最大输出电容

    REF50E ( https://www.ti.com/product/REF50E ):100µF、SOIC 封装的最大输出电容

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、杰克逊、你是对的。 我想对 VREFHIA、B、C 和 D 使用16位 ADC 选项、因此需要4个22uF 电容(总共最小88uF)。 我想使用一个 ADC 基准发生器、并想通过 VDDA 3.3V 生成此3V 基准。 为了产生3.3V 至3V 的电压、应该使用低压差 LDO (最大50-100mV 压降)。  

    在 REF31-Q1数据表中、添加了以下句子

    "REF31xx-Q1无需负载电容器、可在任何电容负载下保持稳定"

    考虑到所有这些、我不能使用 REF31-Q1? 因为 REF5030和 REF50E 系列的压降电压大于0.3V。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ozan、您好!

    对于该应用、我建议使用 REF50或 REF50E。 只要负载电流保持在~3 -4mA 以下、压降电压就应该合适:

    REF50数据表的第11页显示了这一内容。 似乎在 F28386数据表的第155页和157页看到了 VREFHI 输入电流为190µA

    由于有4个 VREFHIx 引脚、因此从电压基准汲取的电流通常小于800µA。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第 7.11.2.3.1节中、给定的 VREFHI 最小电压为2.4V。 如果我们提供的 VREFHI 介于2.4V 至3V 之间、是否存在错误的转换或问题?

    我的第二个问题:我需要使用超过88uF 的输出电容器、因此只有 REF50E 系列适用于最大电压 允许100uF 的输出电容、对吗?  

    mt 第三个问题、在 F28386数据表中190uA 是 VREFHI 的标称输入电流。 最大值是多少 VREFHI 的输入电流? 您说什么 max 最恶劣条件下的输入电流?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozan:

    [报价 userid="433983" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480851/ref31-q1-ref31-q1-output-capacitance-limit/5686499 #5686499"]我的第二个问题:我需要超过88uF 的输出电容器用量、因此只有 REF50E 系列对于最大值才有用 允许100uF 的输出电容、对吗?  [报价]

    如果您只想使用一个 VREF、那么我在前面提到的选项中、只有 REF50E 可以用于100µF。

    对于其它问题、我将在  F28386团队中重复并提供更多详细信息。  

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、F28386团队建议对我很重要。 实际上、"REF31xx-Q1不需要负载电容器、并且在任何容性负载下都保持稳定"一句告诉我、REF31负载电容可能为100uF。 请告诉我 REF31-Q1最大负载电容限制。 这个解决方案最适合我。

    其次、LM4040C30QDBZR 是否可用于100uF 负载电容和 F28386Q VREFHI 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ozan、您好!

    您对 REF31和 LM4040产品说明书中有关负载电容器的理解是正确的。 但是、对于16位 ADC 和使用大容性负载、为了获得出色性能、我的建议仍然采用 REF50或 REF50E。

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能详细解释为何推荐 REF50吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozan:

    当然。 与 REF31相比、REF50具有三个主要优势:

    1.温漂:8ppm/°C

    2.噪声:3ppm p-p

    3、初始准确度:±0.1%

    与 REF31-Q1相比、这类性能改进通常更适合16位 ADC 在增益误差和 ENOB 引起的预期测量精度方面通常所需的情况。

    REF50E 是 REF50的增强版本、性能得到了更多改进。

    根据这些信息、您可以决定哪款器件更适合您的系统。  

    我现在将允许  F28386 团队回答您的其余问题。  

    谢谢!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我正在等待着对 F28386团队的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在数据表中看到的数字是 每个 ADC 模块的典型值、而不是最大值。 这是因为、当进行 ADC 转换时、会在 VREFHI 引脚上产生一组快速瞬态电流尖峰、实际上可能会更高。 这就是我们通常建议使用 VREFHI 上的运算放大器缓冲器来管理这些峰值电流并优化 ADC 性能的原因。

    此致、
    Masoud。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解 Masoud。 您能否建议使用一个基准发生器来在所有 VREFHI 端子上使用16位单 ADC 操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ozan、

    我认为杰克逊最好回答这个问题、因为我们只能提供有关我们自己产品的信息。 他们对自己的产品有更多见解。 我们确实有一些供您通用的参考设计、但 我们不建议您在产品设计中直接使用这些参考设计。

    此致、
    Masoud。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozan:

    我相信您已通过电子邮件联系我们的团队成员、并正在与他们讨论最佳电压基准。 请参阅该函文、了解我们关于这一主题的建议。  

    谢谢!

    Jackson