This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:AOLD 配置

Guru**** 2494225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481242/bq41z50-aold-configuration

器件型号:BQ41Z50

工具与软件:

如何配置 AOLD 阈值?   BQ41Z50 TRM 中描述的寄存器在 BQ Studio 中的任何位置都不存在。   我收到 AOLD 安全警报、我的应用是高电流放电应用。   缺少用于设置 RSNS 和阈值的寄存器。   我已根据 TRM 正确配置放电电流、但我将达到 AOLD、并且无法对其进行调节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pat:  

    您是否可以导出数据存储器值(.gg.csv)来查看您已配置电量计的值、可以将其发送到此处或向我发送消息。 但下面我附加了 寄存器以更改 AOLD

     

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GG 文件如下...

    但我面临的问题是、达到了 AOLD 限制。  我将电流限制设置为22A、但在1.5A 放电时、我将收到 AOLD 警报、放电 FET 打开。   看起来需要根据 TRM 增加 AOLD 限制、但 BQ41Z50中不存在用于增加 AOLD 限制的寄存器。

    根据 TRM 2.7.1中的第节、AOLD 警报由这些寄存器触发、尽管 TRM 不正确、但其中有许多错误。  看起来只是从不同的 TRM 复制的...  不管怎样、我需要更改 AOLD 的阈值、上面引用的设置只是更改时间、而不是电流/电压阈值。  

    e2e.ti.com/.../3731.acprs_5F00_settings.gg.csv


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们能否获得有关如何更改配置的最新信息?   由于 AOLD 安全标志、该设计目前不起作用、文档中未说明如何正确调整此标志。  TRM 包含错误信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pat:  

    在咨询我的团队后、AOLD 中有一个拼写错误、请参考我在下面分享的 E2E。

    BQ41Z50:AOLD、ASCC 和 ASCD 的阈值-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛


    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该主题未回答问题、文档仍然错误、寄存器不正确。  该线程配置锁存器和时间、而不是阈值。   如另一主题中所述、TRM 不会与 BQ Studio 中的任何内容匹配。  如另一主题中所述、TI 表示 TRM 错误、需要校正。

    如果 OCD 1寄存器的描述和名称实际上完全不同、并且位数超过 TRM。  TRM 只有3位、来自其他线程的该寄存器有7位。

    下面显示的 TRM 只有3位。  加上 TRM 显示最大阈值为50mV。  这是不正确的、BQ41z50的数据表显示 AFE 输入为+/- 200mV。  

    因此 TRM 完全错误。   我需要知道:

    1) 1)哪个寄存器配置 AOLD 阈值

    2) 2) BQ41Z50的 AOLD 寄存器位的阈值是多少、它们与其他器件不同、并且 TRM 完全错误

    2)如何设置 RSNS。  我需要设置 RSNS = 1。  TRM 提示在 AFE 保护寄存器中设置该寄存器、该寄存器在 BQ Studio 中不存在、如上图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pat:

    Alan 共享了相同的主题。

    "OLD 可以在 AFE 部分下转换为 OCD、因为 AFE 意味着硬件保护。 我认为这是一个命名差异。  "



    我同意您的看法、即 TRM 在阈值方面存在误差。 但是、可以更改并测试 AFE:OCD 阈值。

    请使用 以下值作为真实的阈值。  

    SELMSB

    SELLSB

    Vth 低电平(mV)

    0

    0

    0.000

    0

    1.

    2.500

    0

    2.

    5.000

    0

    3.

    7.500

    0

    4.

    10.000

    0

    5.

    12.500

    0

    6.

    15.000

    0

    7.

    17.500

    0

    8.

    20.000

    0

    9.

    22.500

    0

    10.

    25.000

    0

    11.

    27.500

    0

    12.

    30.000

    0

    13.

    32.500

    0

    14.

    35.000

    0

    15.

    37.500


    我认为 RSNS 位在 BETA-FW 中不可用。 请注意、此器件将在月底完全 RTM。
    我将与 FW 团队核实 RSNS 位。  

    现在、您可以使用 AFE:OCD 设置测试上述内容吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、上表中未显示 SELMSB。 不支持吗?   我们要在0.004欧姆的电阻器上拉取24A 电流、因此我需要 大于100mV 的阈值。   根据数据表、范围是+/-200mV、因此这必须是可设置的。  只是想确保它能够正常工作。  不支持 RSNS、 根据上述#、结果为2.5mV/lsb、因此我需要7位才能获得大于100mV 的电压。   您能否确认 此版本的软件是否支持全范围?   或者我是否必须等到下一个版本才能通过 RSNS 支持获得所需的全范围?


    我将摆弄我们现在要处理的东西、看看会发生什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pat:

    您会希望使用这些位。
    基本上……  ASCDVoltage 阈值=短路放电[6:0]*-2.5mV




    希望这对您有所帮助。  

    是的、我们将有更好的 RTM 版本文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。   我们根据上述设置阈值、可以确认它起作用、并且我们不再获得 AOLD。

    谢谢!