This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006-Q1:中断引脚故障

Guru**** 2494225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481827/tps389006-q1-interrupt-pin-fault

器件型号:TPS389006-Q1

工具与软件:

大家好、

我们将测试我们的硬件、祝您使用此芯片好运。 但是、我们发现发生了一个有趣的中断

我们不确定其原因或含义。  

我们还在数据表中发现、nIRQ 引脚的最小电压为0、最大电压为5V。

这是否意味着(由于芯片的工作电压为2.5至5.5)、它将提供与 VDD 相同的电压级别中断?

0伏对于 IRQ 引脚意味着什么?

非常感谢!

-詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有人能给我解释一下这个中断吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!  

    很抱歉、该主题未正确分配给我们的团队。  

    对于 F_NIRQ、这通常是由于 NIRQ 引脚短接至类似 VDD 的"高电平"信号。 例如、假设一个监控器故障刚刚发生、NIRQ 引脚将尝试进入低电平状态。 现在、如果 NIRQ 引脚在此期间有一条短路径连接到高电压、则器件将在 NIRQ 引脚状态(F_NIRQ)下发出不匹配的信号。

    此致、  

    Oscar Abmriz