This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:关于复位命令

Guru**** 2494395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476293/bq34z100-g1-about-reset-command

器件型号:BQ34Z100-G1
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

数据表"7.3.16.1复位功能"指出通过发出 RESET 命令来复位 RAM。

1.是否有文档列出写入 RAM 的数据?

2.以下线程说明 SOC、FCC 和 RemCap 已写入 RAM。 SOC、FCC 和 RemCap 是否是 RAM 中唯一的数据?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097705/bq34z100-soc 异常跳转后 POR/4066054?tidearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ34Z100%2525252520RAM#4066054

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    此 TT 已分配给团队、我们将回复您。

    此致、
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie、

    1.参考下面的技术参考手册,了解什么数据写入 RAM  

    《主机接口技术参考手册》
    https://www.ti.com/lit/ug/sluubw5a/sluubw5a.pdf?ts = 1740154327543&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ34Z100-G1

    2. 有多个 值可写入 ram、最简单的找出方法是打开 BQStudio、然后在弹出屏幕上、您应该会看到下面的 RAM 示例所有值。



    此致、
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan San、

    感谢您的检查。

    Bqstudio 的 RAM 列是否意味着"Registers"屏幕中的所有项目?

    是否意味着在发出 RESET 命令时所有这些值都将被重置?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie、

    是、当发送复位命令时、由于这些值是有关电池的实时数据、因此它们将被重置。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan San、

    我很抱歉。 请让我进一步确认这一点。

    是否理解了发出 RESET 命令时位寄存器的值也会复位(重置为默认值)是正确的?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    我已经附加了器件复位时间的流程图、还附加了技术参考手册的链接、其中显示了表7.1中的数据闪存摘要

    技术参考手册:  
    https://www.ti.com/lit/ug/sluubw5a/sluubw5a.pdf?ts = 1740671515451&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ34Z100-G1


    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan San、

    我很抱歉我不明白。

    您展开的流程图表明 RAM 已复位。 和 TRM 的表7-1列出了闪存数据。

    RESET 命令不复位闪存数据、因此表7-1中的数据不复位是否正确?

    通过发出 RESET 命令复位位位位寄存器的值是否正确、因为数据闪存摘要中未列出位寄存器中列出的 VOK 等值?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!  

    是的、表7-1是闪存数据、RESET 命令不会复位闪存数据、因此表7-1不会复位。 不过、发出 RESET 命令后、不会将表7-1或电阻器中的值重新设置为默认值。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan San、

    我了解表7-1闪存数据。

    您能否回答以下问题?

    1) 1)通过发出 RESET 命令复位位位位寄存器的值是否正确、因为数据闪存摘要中未列出位寄存器中列出的 VOK 等值?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    是的、您是对的、VOK 是位寄存器、这意味着它将通过复位命令复位。

    谢谢!
    艾伦