This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:TPS23756是否可以识别从 PoE 到 PoE 的转换而无需重新协商?

Guru**** 2580575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478731/tps23756-can-tps23756-recognize-the-conversion-from-poe-to-poe-without-re-negotiation

器件型号:TPS23756

工具与软件:

您好!

如果交换机(PSE)首次提供 PoE、则 PD 端发送请求至 PSE 会通过 LLDP 将 PoE 转换为 PoE+。

芯片是否有办法在不重新协商的情况下了解转换到 POE+的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang-He:

    PoE 团队正在进行内部验证测试、E2E 上的回复可能会延迟3-5个工作日。 很抱歉耽误您的时间、感谢您的耐心。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang-He:

    感谢您的耐心。  

    LLDP 通常不是 PSE 和 PD 控制器之间的通信。 通常在 PSE 的主机和 PD 的主机之间。  在您的情况下、PSE-LLDP 通常不会重新进行检测和分类、但侧的功率分配将在 PD 之后从 PoE 修改为 PoE+。

    此致!

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您发送编修。

    BTW、是否有任何 IC 符合上述要求以提供建议?


    此致!

    潜力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qian:

    PoE 团队正在进行内部测试、E2E 上的回复可能会延迟3-5个工作日。 很抱歉耽误您的时间、感谢您的耐心。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qian:

    感谢您的耐心。  

    PD 和 PSE 不会导致 LLDP 出现故障。   

    如果您要求芯片可以执行 LLDP、可以与 TI 以太网 PHY 团队或 MSP430或 MSPM0团队进行联系。 他们可能对此有更多的专业知识。   

    此致、

    Diang