This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:弛豫时间

Guru**** 2494395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476205/bq34z100-g1-relaxation-time

器件型号:BQ34Z100-G1
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

在学习周期的程序手册中、可以将弛豫时间减少到5小时或更短。 清除"RDIS"和"RDIS"后 VOK、我想立即切换到充电、以缩短弛豫时间。

1.为了知道 VOK 和"RDIS(= RUP_ DIS )"被清除,我是否应该定期更新 Bqstudio 的位寄存器进行检查?

2.另外,您能告诉我如何检查日志数据中的清除报告吗?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    此问题已分配、我们将回复您。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan San、

    感谢您的答复。

    我期待收到您的回复。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    建议等待五个小时(或更长时间、具体取决于化学成分)的弛豫期、并尝试缩短弛豫期、对系统几乎没有好处。  

    1.) 您可以定期检查位寄存器、以便了解 VOK 和 RDIS 是否已清除  

    2.)所有的数据日志 GOT VOK 和 RDIS 似乎没有自己的行,而是你可以使用依赖于值的命令来确定 VOK 和 RDIS 的状态,例如 它启用: 0x0021, QmaxDod0 (): 0x72/0x73 ,等等

    第59页中的图像:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluubw5a/sluubw5a.pdf?ts = 1740520760098&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ34Z100-G1



    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan San、

    感谢您的支持。

    1.客户使用的是17Ah20HR 铅蓄电池。

    https://japanese.alibaba.com/product-detail/12v-17ah-20hr-rechargeable-battery-lipo-1600932685129.html

     如果电池完全放电、然后会有较长的弛豫时间、则电池会老化。 因此、我们希望缩短弛豫时间。 这是可行的吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!  

    如果您将电池放电至端子电压、而不是让电池休息五小时、则会发生轻微下降、但低于端子电压将会恶化。 我仍然建议住在推荐的放松时间。  

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan San、

    我与电池制造商进行了核实、如果在端子电压下工作5小时、我正在考虑的电池将会恶化。

    因此、如果我检查 VOK、RDIS 和 updateestatus 的状态并将弛豫时间设置为少于5小时、是否会出现任何问题? 目的是防止电池老化。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta 您好!

    在与我们团队中的电池测试仪交谈后、如果您进入终止电压、铅酸电池将不会恶化。 由于放电后电压不稳定、需要一些时间才能真正稳定到其平衡点、因此弛豫周期必须保留在5小时。

    谢谢!
    艾伦