This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:TPS3840仿真显示低电压下的错误输出电平

Guru**** 2382470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840, TPS3842
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484155/tps3840-tps3840-simulation-showing-wrong-output-level-at-low-voltage

器件型号:TPS3840
Thread 中讨论的其他器件: TPS3842

工具与软件:

您好!

我计划使用 TPS3842器件进行欠压监控。 由于我找不到 TPS3842的 PSpice 模型、因此我使用了 TPS3840的 PSpice 模型、将4.4V 作为阈值电压(模型编号 TPS3840DL44_TRANS)。 我要仿真的电路如下所示。 我将通过将源 V1的电压从0V 变为30V 来运行直流扫描分析。 我希望/RESET 信号保持低电平、直到电压高于 Vb+ VIT (4.4V+Vhysterisys)。 但输出会被驱动为高电平、直到 VDD 上升到0.4V 以上。 我看到这种情况是因为模型存在一些限制吗? 或者 TPS3840 IC 的行为是否与波形中所示的方式相同?  

另一个问题:是否有 PSpice 模型可用于仿真 TPS3842A010DRL?

此致、

Sanjib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjib:  

    感谢您的提问。  

    我想重点介绍我们产品说明书中的一个规范 VPOR 来回答您的问题。  

      

    在 VDD > VPOR 之前、复位输出未定义。  我认为在仿真中您看到了这种行为。  在实际生活中、这也是意料之中的。  由于监控器件没有足够的电源、RESET 输出可以是高电平或低电平  

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Sila Atalar