This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:数据表中给出的 Cbulk 公式有误

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28750, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484305/ucc28750-wrong-equation-of-cbulk-given-in-the-datasheet

器件型号:UCC28750
Thread 中讨论的其他器件: UCC28740

工具与软件:

UCC28750数据表中用于 CBULK 的公式似乎是错误的、因为分母中应该有一个频率项来抵消单位并以法拉第为单位获得答案。

为 UCC28740给出的相同公式正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    该公式基于(½) C*V^2 = E = P/FSW、因此 UCC28750中的公式不正确。

    感谢您的通知。  我会将此事记录下来并通知文档团队、以便他们可以在数据表的下一个修订版中纠正此问题。

     

    感谢您让我们知道并表达您的敬意、