This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:从何处查找要在补偿器设计的功率级设计中输入的增益信息

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484043/ucc28750-from-where-to-find-gain-information-to-enter-in-power-stage-design-for-compensator-design

器件型号:UCC28750

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在尝试使用 TI 功率级设计器来设计反馈补偿器 RC 组件值。 从何处查找需要在功率级设计器中输入的增益信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    根据您 在工具中输入的功率级参数、 该工具将给出第1部分中圈出的建议值。    然后、用户将在第2部分的圆圈中输入这些建议值。  然后总增益和相位将更新、因此您可以检查增益裕度和相位裕度。  如果 ypu 具有大于45度的相位裕度和大于3dB 的增益裕度、补偿应该适合您的设计。  请注意、仍需要使用网络分析器和大信号瞬态测试来检查您的设计、以确保您的设计是稳定的。

      

    此致、