This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430-Q1:关于 SW1、SW2输出引脚连接

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM60430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484165/lm60430-q1-about-sw1-sw2-output-pin-connections

器件型号:LM60430-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM60430

工具与软件:

在 LM60430中、需要将 PCB 上的引脚3 (SW1)和12 (SW2)相互连接?
为什么会这样?
可以在不连接的情况下使用它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    引脚#3和#12不需要连接在一起。

    VIN 引脚需要连接在内层上、接地引脚需要与器件连接在同一侧。

    谢谢